This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA723:电压漂移信息

Guru**** 2866260 points

Other Parts Discussed in Thread: LM723, UA723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877184/ua723-voltage-drift-information

器件型号:UA723
主题中讨论的其他器件:LM723

Hallo、

我们使用的是 LM723、该器件现已停产。 现在、我们尝试为 LM734更换部件。

US723内部齐纳二极管基准似乎有一些问题。 (请参阅链接 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/592151/2183054#2183054)

是否有任何可用信息显示漂移的大小,包括 mV、10mV 或100mV?

是否有任何信息显示漂移在“正常”条件(30°C,10V 输出电压下约为10mA 电流)下可以持续多长时间(按时间)?

 

非常感谢。

 

此致

Waldemar Bittner

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waldemar、

    我正在查看您的问题、并将在2个工作日内回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waldemar、

    首先、LM723已不再使用。  
    它在 LME 封装中仍然有效。
    http://www.ti.com/product/LM723

    齐纳二极管漂移的严重程度数据非常有限。
    我附上了一份 PDF、其中描述了我们针对此问题收集的有限数据。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/UA723-drift.pdf

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephan:

    感谢您的回答。

    我们有一款现有产品、其中使用 PDIP14封装。  

    我正在寻找 LM723的1:1替代产品。

    非常感谢您提供的信息。

    我还必须处理 ua723、还有其他方面吗?

    此致

    Waldemar Bittner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waldemar、

    我查看了我们的内部档案、其中仅列出了我们已经讨论过的齐纳漂移问题。
    在我们的数据表更正目录中、UA723没有任何显著的变化。
    我扫描了我们的 E2E 帖子、没有其他内容跳出来了。
    鉴于这是一款使用了将近50年的器件、而且这些搜索结果表明、除了您应该关注的电压漂移之外、没有其他方面了。

    谢谢、

    斯蒂芬