This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:具有并行放电路径的电池的预期行为

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24193
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878059/bq24193-expected-behavior-with-battery-having-parallel-discharge-path

器件型号:BQ24193

我们假设在正常使用情况下、电池会充电或放电、而不会同时充电或放电。 但是、在我们的设置中、电池也直接为单独的模块供电(而不是通过 BATFET 为 VSYS 供电)。 例如、当模块处于活动状态时、可假定电源电流为250mA 直流电流。 如果 VBUS 不存在、那么电流应该只对电池放电。 但是、我们希望确保对于存在 VBUS 的情况、我们的理解是正确的、并且能够提供快速充电电流(在我们的情况下为512mA):

了解我们将执行以下步骤是否正确:  
1.充电器会持续检查电池电压、并在看到 V_reg - 100mV 时立即开始使用快速充电电流进行充电?
2、它会尝试经历一个完整的充电周期、但由于终止电流(本例中为128mA)低于250mA 的并联负载而失败?
3.如果并联负载保持高于终止电流限制,它会继续向电池施加~250mA 的电流(尝试对其充电),直到安全计时器(默认8h,PSEL 接地)耗尽?
然后、它将设置 CHRG_FAULT = 11并停止尝试充电。
最后、由于充电已停止、电池电压将再次降至低于 V_reg - 100mV、我们将返回到上面的步骤2 (即使我们尚未清除故障寄存器)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.有关启动  新充电周期的条件,请参阅 d/s 的 P17 当充电电流低于终止阈值且充电电压高于再充电阈值时、充电器器件会自动终止充电周期。 当一个完整的电池电压被放电至低于再充电阈值(REG04[0])时、bq24193会自动启动另外一个充电周期。

    2.参照 d/s 上的典型应用图34、负载通常应 连接到 SYS。  如果负载  直接连接到 BAT、则充电终止可能不起作用。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    您能否确认、即使 CHRG_FAULT=11、新的充电周期也可以自动启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果安全计时器到期、它将不会自动开始充电。

    谢谢、

    宁。