This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:将多个板并行连接到电源

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878535/bq24650-parallel-connection-of-several-boards-to-power-source

器件型号:BQ24650

您好!

我们的一个客户将3块板连接到 单个太阳能电池板、另一个客户将3块板连接到电源。

我建议不要使用它、但它是否可以工作、或者每个电路板将尝试控制电源?

另一个问题是、是否可以将3个220V 到24V 变压器连接到3个电路板(每个电路板一个)、但所有变压器都将连接到相同的220V 电源。
会发生什么情况? MPPT 是否会尝试将24V 电压降至 MPP 电压、从而改变220V 电平? 三者如何一起工作?

谢谢、

体层器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomer、您好!

    MPP 电路尝试通过减小充电器从电源获取的电流来调节充电器的输入电压。  它间接调节充电器的输入电压。   通常不建议将多个电压调节电路连接到同一节点。  它们都有自己的基准和容差、因此它们可调节到稍微不同的电压。  这 可能会导致它们相互战斗并导致振荡。  

    MPP 电路 仅 在充电器拉取的电流大于其电源所能提供的电流时才会打开。  太阳能电池板具有高输出阻抗、因此 MPP 电路有可能在某个点打开。  如果24V 变压器能够提供 所有3 个充电器所需的输入电流、并且不会下降到 MPP 点、则 MPP 电路将不会打开。

    此致、
    Jeff