This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27222:最大占空比

Guru**** 2811485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27222, UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878584/lm27222-max-duty-cycle

器件型号:LM27222
主题中讨论的其他器件: UCC27282

大家好、

 LM27222的最大占空比是多少? 如果占空比过大、则自举电路可能存在问题。

此致、

Nison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilson、

    感谢您的联系。  

    正确的、LM27222使用自举电路为高侧栅极提供偏置、因此会限制占空比、以便引导电容器有足够的时间为高侧栅极完全充电、但也有足够的时间进行补充。  

    如果您的应用需要高占空比运行、您可能会考虑实施隔离式偏置、以便在 CB-SW 节点上提供恒定偏置、从而保持高于高侧栅极阈值。  

    下面的链接进一步讨论了这一点:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/756946

    下面显示了使用 UCC27282 (LM 器件的优化版本)的高占空比拓扑示例。

      

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题解决了、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou