This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:UCC28051的技术规格

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878399/ucc28051-the-specification-of-ucc28051

器件型号:UCC28051
 
您好!
 

1.     与 VO_SNS 和 COMP 的关系

客户认识到 COMP 信号将是“(参考2.5V–VO_SNS) x GM x 输出阻抗”。
能否提供 gm 和输出阻抗的数量?
不过、我认为数据表中描述了 GM 的编号。

 

与 COMP、MULTIN 和 VCS 的关系。

   参考该图、客户可以看到、IGBT 的开/关阈值是针对每个 COMP 电压定义的 VCS 和 MULTIN。
   以下客户认可是否正确?


 

 

3.     客户在特定条件下看到故障。
请让我在离线模式下分享详细信息。

 

 
谢谢、此致、

米希亚基

1.     与 VO_SNS 和 COMP 的关系

客户认识到 COMP 信号将是“(参考2.5V–VO_SNS) x GM x 输出阻抗”。
能否提供 gm 和输出阻抗的数量?
不过、我认为数据表中描述了 GM 的编号。

 

 与 COMP、MULTIN 和 VCS 的关系。

参考该图、客户可以看到、IGBT 的开/关阈值是针对每个 COMP 电压定义的 VCS 和 MULTIN。
以下客户认可是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanii-San、

    gm 典型值为90µS μ m。 输出阻抗是从 COMP 引脚接地的补偿组件的等效阻抗。

    CS 阈值将根据 MULTIN 电压以及 COMP 而变化。 例如、如果 COMP = 3V 且 MULTIN = 2V、则 CS 阈值将为0.6V。  

    3.请随时通过 ben.lough@ti.com 向我发送电子邮件,我将查看您客户的问题。

    此致、

    本·洛夫