This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:建议选择 PFC

Guru**** 2748705 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, UCC28742, LMR14050, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878581/ucc28056-pfc-selection-recommend

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件:UCC24612UCC28742LMR14050

尊敬的团队:

您是否会为客户的设计推荐合适的器件?

输入:100-240V/AC、

Output1:24V+/- 1%、3A

输出2:12V±1% 3A

输出3:5.4V±1% 10A

输出4:5.4V±1% 1A

客户选择解决方案 UCC28056+ucc28742、 将 UCC28742用于输出1、将 Ucc28742+ucc24612 用于输出3和输出4、将 LMR14050用于输出2。

您是否愿意帮助确认这些部件是否适合客户的设计?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    UCC28056是 PFC 在此功率级别的理想选择。 UCC28742当然可以满足输出1的12V/3A 设计要求。 输出3和4是否使用单路多输出反激式? LMR14050的输入电压是多少? LMR14050的输入是否为输出1?

    此致、

    本·洛夫