This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:80mvppk 纹波@~45kHz

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877324/tps53647-80mvppk-ripple-45khz

器件型号:TPS53647

尊敬的 TI:

我们在其中一个电路板中使用了 TPS53647来生成0.85V 电压。

现在、由于版本1电路板进行了一些修改、我们已经制作了此电路板的第二个版本。

这次、我们还进行了 PI 分析、在 PI 结果之后、我们添加了额外的电容器。 附加的原理图中以红色矩形突出显示了额外的电容器。

现在、在第二版电路板中、我们在示波器中观察到大约80mV 的峰间纹波@大约为45kHz、而在第1版电路板中没有这种纹波。

对于测量、我们使用的是直接焊接在输出电容器上的小型 BNC 电缆、以消除与探头相关的测量误差的可能性。

下面是示波器上观察到的纹波图像。

您是否会查看原理图并让我们知道问题?e2e.ti.com/.../0181.TPS53647.pdf

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    当然。 我们将进行审核。 是否还提供 PWM 抖动波形?

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在第二版电路板中、当负载连接到 TPS53647时、我们观察到 TPS3647输出端的纹波大约为80mvpkk @ 45kHz。

    但是、如果我们断开负载、则纹波峰间电压大约为5-6 mvpkk。

    但在第一版电路板中、即使负载连接到 TPS53647 、TPS53647的峰峰值纹波电压也约为5-6 mvpkk @开关频率。

    我将附上 TPS53647 PWM 输出的图片和视频、该输出连接到功率级 IC CSD95372BQ5MT 的 PWM 输入。

    带载:

    2.无负载:

    现在开关频率选择电阻 RF 为100k、这与原理图中显示的(30k)不同、但两个电阻器的纹波电压相同。

    它看起来像在负载下、TPS53647跳过 PWM 脉冲、但我不确定这一点。

    因此、请您在加载和卸载这两种情况下查看 PWM 信号的图片和视频。

    我们将非常感谢尽早作出反应。

    e2e.ti.com/.../Video_5F00_With_5F00_Load.mp4e2e.ti.com/.../Video_5F00_Without_5F00_Load.mp4

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    感谢您提供波形。

    开关频率设置为900kHz。 请 更改 fsw=500kHz 并检查负载下的 SS 纹波。

    请提供加载值。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    之前的频率仅为500kHz、 但纹波也更大、因此我们将频率修改为900kHz、以查看纹波是否会降低。

    对于900kHz、纹波看起来也是一样的。  

    我们的负载是:-

    Vout = 0.9V

    O/P 电流= 30A 最大值

    我们的斜率补偿组件值是否正常?  

    由于此问题不在 Ver-1板中(满负载时仅获得~5mV 纹波)、但现在在第二版本的中、我们将面临此问题。 在第二版中、我们只增加了输出端的电容器、没有进行其他更改。

    请告知问题的可能原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已将开关频率更改为500kHz、但结果相同。

    当电路板完全正常工作时、负载大约为30A、但到目前为止负载为~10A。

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    感谢您的更新。

    如果 版本2中有任何布局更改、请提供吗、同时将布局文件发送至 ramasiddaiah.ti.com

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    请更新此问题。

    谢谢。

    此致、

    Rama。