尊敬的 TI:
我们在其中一个电路板中使用了 TPS53647来生成0.85V 电压。
现在、由于版本1电路板进行了一些修改、我们已经制作了此电路板的第二个版本。
这次、我们还进行了 PI 分析、在 PI 结果之后、我们添加了额外的电容器。 附加的原理图中以红色矩形突出显示了额外的电容器。
现在、在第二版电路板中、我们在示波器中观察到大约80mV 的峰间纹波@大约为45kHz、而在第1版电路板中没有这种纹波。
对于测量、我们使用的是直接焊接在输出电容器上的小型 BNC 电缆、以消除与探头相关的测量误差的可能性。
下面是示波器上观察到的纹波图像。
您是否会查看原理图并让我们知道问题?e2e.ti.com/.../0181.TPS53647.pdf
谢谢、
Lalit