This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:轻负载时的效率

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878555/tps54202-efficiency-with-light-load

器件型号:TPS54202

您好!

我们是否有非常轻负载时效率的参考编号?  目前、我们的测试结果如下、效率非常低。  是否为预期结果?

  • VIN=14.46V IIN=0.0889mA
  • Vout=3.3V、Iout=0.022mA
  • Pout/引脚= 5.64%


谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    0.022mA 过低、我们的实验室中没有如此高精度的设备。

    肖恩