This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:呼吸功能问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5018, LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878226/lp5018-breathing-feature-question

器件型号:LP5018
主题中讨论的其他器件: LP5569

大家好、

  是否需要您的帮助来确认 LP5018在编程后是否会持续运行呼吸功能、甚至让主机 CPU 进入睡眠模式?

此致、

艾伯特·李。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Albert、

    抱歉、LP5018没有自动呼吸功能。 所有动画只能由您的 CPU 控制。 如果没有 I2C 命令持续发送到 IC、它将保持最新命令的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

     谢谢、我们是否有类似的通道 LED 驱动器产品、但具有符合 推荐功能要求的发动机控制?

     此致、

    艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Albert、

    很抱歉、我们没有带发动机控制的18个通道器件。 LP5569可以支持9个通道。 客户可能可以使用2个