This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63051:降压/升压正在振铃和升温

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878124/tps63051-buck-boost-is-ringing-and-heating-up

器件型号:TPS63051

当我向降压/升压电路提供3.7V 电压时、芯片或电感器开始振铃、并且芯片顶部开始变得很热。 当我使用 DMM 读取它时、电路的输出为0V。 这一切都是在降压/升压上没有负载的情况下完成的。 这是电路原理图。

 您知道这种情况的发生原因吗?

下面是我要使用的电感器: https://componentsearchengine.com/Datasheets/1/1269AS-H-1R5M=P2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    感谢您使用我们的器件。

    器件方向是否正确、您是否有另一个 PCB 可供检查?

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    是的、我已经检查了方向、我已经在3个不同的电路板上进行了检查、并且所有电路板的工作方式都相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否解焊一个器件并检查 PCB 是否正确、是否存在不应有的短路、等等。

    此致、

    莫里茨