This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS3655:输出电压范围

Guru**** 2813645 points

Other Parts Discussed in Thread: LMS3655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878436/lms3655-output-voltage-range

器件型号:LMS3655

大家好、

我对 LMS3655有两个问题。

(1)输入电压高达40V。 为什么输出电压仅高达20V? 是由控制方法引起的吗?

(2)在数据表中、显示"低于3.3V 和高于6V 的工作电压可能需要更改典型应用原理图、在整个输入电压范围内可能无法工作、并且在这个扩展输出电压范围内无法实现某些系统规格。 如需更多信息、请咨询工厂。"

如果输入电压为36V 且输出为20V/5.5A、是否存在一些不可预测的干扰?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是因为该器件专为低于20V 的应用而设计、因此一些质量测试不会涵盖高于20V 的条件。 如果您施加36V 输入电压、20V/5.5A、则可能会出现热问题。 它还取决于您的实际情况/原理图/布局。