This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:最短导通时间

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878411/lmr36015-q1-min-on-time

器件型号:LMR36015-Q1

您好、TI 团队

我的客户需要3.3V 开关频率与输入电压间的关系。

它们使用输入电压:32V、输出电压= 3.3V、频率= 2.1MHz

我认为在上述条件下、导通时间将小于最短时间。

最小导通时间为49.1ns @Vin:32V、Vout=3.3V、Freq=2.1MHz

您能否提供3.3V 开关频率与输入电压?

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您向我发送一封电子邮件(iven-su@ti.com)、以便我可以与专业工程师一起查看他们是否有数据。 谢谢。