This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:将 LM5069用作负载开关/电子保险丝时出现问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877729/lm5069-problem-using-lm5069-as-a-load-switch-e-fuse

器件型号:LM5069

您好!

对于基于 LM5069的高侧负载开关控制器设计、我有点困难。 我通过向 UVLO 引脚施加电压来控制 LM5069。 如果我在无负载的情况下打开输出、电压升高、然后我可以毫无问题地施加负载。 相反、如果负载连接到电路输出、并且我向 UVLO 引脚施加电压、则电路不会使输出上升。

我使用设计计算器设计了电路、并在 TI-TINA 中进行了仿真、但我的构建电路与仿真行为不匹配。 我已经尝试过使用和不使用 dv/dt 附加电路、并且具有相同的行为。

 µA 使用 LM5069MM-2、计时电容器上的电压上升到大约80 μ s、这意味着检测到过流或过功率故障。 kΩ、我的5 mΩ 电流分流器上的电压似乎从未超过10mV、我的电源电压为~28V。我的功率电阻器为25k Ω、当控制器尝试打开输出时、我在其上测量~500mV。  似乎 LM5069正在将栅极电压调低以限制最大功率、但远低于我使用 RPWR 设置的值。  

如波形所示、控制器似乎尝试输出一次、然后在检测到故障时继续自动重启。 第一次尝试后、重新启动时不会伴随栅极电压或电流、因此我不确定是什么导致控制器认为存在故障。  

我很感激该控制器实际上是为在输入电源连接和断开时保护系统而设计的、而不是作为具有恒定输入功率的负载开关、但我不认为我在应用中超出了预期的设计用途。 实际上、我正在尝试使用辅助24V 汽车系统中的半导体开关替换继电器和保险丝。 我希望开关电压最高可达55V、不同负载的电流需要以3A、7.5A、11A 和15A 的电流进行"融合"。 LM5069是否适合这种情况、如果不适合、您是否推荐其他产品?

e2e.ti.com/.../1033.LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    我将在明天回顾并返回。

    BR、 Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    负载类型是什么? 我们无法使用 LM5069的 PGOOD 输出启用负载、以降低 MOSFET 上的功率应力。 ?

    如果您希望在 LM5069启动期间启动负载、则需要增大功率限制以成功启动。 请按以下方式尝试、并与我分享测试波形以及输入电流。

    使用 Rpwr=75k Ω、Ctimer =22nF;使用 dVdT 方法。 我随附了修改后的设计表以供参考。 另请参阅 www.ti.com/lit/an/slva673a/slva673a.pdf 上的设计示例 

    BR、Rakesh

    e2e.ti.com/.../1104.1033.LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    干杯 Rakesh、

    负载将是电子离合器、泵电机或电磁阀。 (该设计具有多个输出通道。) 这些负载显然可能具有一些电感反冲。 我一直在使用电阻器或 Rigol DL3031负载组进行测试。 遗憾的是、无法使用 PGOOD 信号控制负载。

    我将尝试建议的修改-谢谢。 我想理解这种推理。 增大 Rpwr 似乎会将功率限制设置为240W。在25°时、我的 MOSFET (SIR626DP)的额定功率耗散为104W。 我还需要使用更大的 MOSFET 吗? kΩ mΩ、功率限制为80W 时、我的 RPWR = 25 μ A、但 LM5069似乎限制在大约(VRSENSE = 10mV/5 μ V)*(VSUPPLY = 28V)= 56W

    我还想了解为什么 LM5069在波形中没有栅极电压且没有电流流动(在初始故障后)时似乎检测到故障。

    当新器件到达时、我将能够提供新的波形-很遗憾、发货到我的位置需要一段时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    25°时为104W 的稳态条件。 我们需要考虑数据表中的 SOA 图、因为我们仅允许在计时器电容器设置的短间隔内提供高功率。  

    我将等待您的更多测试结果!

    BR、Rakesh