This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5009:最大 PWM 频率

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5009, LP5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878401/lp5009-maximum-pwm-frequency

器件型号:LP5009
主题中讨论的其他器件: LP5012

大家好、

数据表指定了 PWM 频率的最小值和典型值。

最大 PWM 频率是多少?

最大 PWM 频率是否超过30kHz?

此外、LP5012的最大 PWM 频率是否与 LP5009相同?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    PWM 频率的设计值为29kHz、但可能会由于晶圆工艺的变化而超过该值。 因此很难确定最大值。 某些器件可能超过30kHz。  

    LP5012和 LP5009之间的唯一区别是通道编号。