This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:突然停止检测我的 EV2400适配器。 无 LED#39;s 亮起

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z50, BQ24725, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877973/ev2400-my-ev2400-adapter-stops-being-detected-suddenly-no-led-s-on

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ40Z50BQ24725

你(们)好

 我目前正在使用 EV2400评估 bq40z50评估和 bq24725。 EV2400大约在2个月前购买。 直到现在、一切都正常。 今天在 bqstudio 中、我突然失去连接、工具本身没有 LED、bqstudio 本身也没有检测到 LED。

我尝试重新启动电脑几次、甚至尝试连接到第二台笔记本电脑。 我尝试在其上运行固件更新、以查看它是否可以解决问题、但也无法检测到工具。 我有 Windows 10专业版和设备管理器报告“未知 USB 设备(设备描述符请求失败)”。

当我将 ev2400插入 USB 端口时、Windows 会检测到插入的设备、但随后显示 Hardware has failed. 设备管理器页面中的说明显示  

Windows 已停止此设备,因为它报告了问题。 (代码43)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试正常运行固件更新程序、该程序找不到适配器、建议使用-s 选项运行。 但是、该命令在运行时不提供任何类型的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jess、您好!

    很难判断您的 EV2400可能有什么问题。 它的 MSP430微控制器可能会受到阻尼。

    如果您的 EV2400是在 TI 网上商店购买 的、我建议您联系客户支持团队、看看您是否可以获得更换件。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

        感谢您的回复。 我于8月19日从 DigiKey 购买了我的 ev2400。 TI 能在这方面提供帮助吗?? 我只有一个开发板、因此我在 bq40z50上的工作将会停止。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jess、您好!

    我想您可能需要联系 DigiKey。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与 DigiKey 进行了核对、他们的政策仅为期30天。 TI 是否对工具提供保修??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我不能回答这一问题,因为我不是这方面的专家。  恐怕你可能要买另一个。