主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ40Z50、 BQ24725、
你(们)好
我目前正在使用 EV2400评估 bq40z50评估和 bq24725。 EV2400大约在2个月前购买。 直到现在、一切都正常。 今天在 bqstudio 中、我突然失去连接、工具本身没有 LED、bqstudio 本身也没有检测到 LED。
我尝试重新启动电脑几次、甚至尝试连接到第二台笔记本电脑。 我尝试在其上运行固件更新、以查看它是否可以解决问题、但也无法检测到工具。 我有 Windows 10专业版和设备管理器报告“未知 USB 设备(设备描述符请求失败)”。
当我将 ev2400插入 USB 端口时、Windows 会检测到插入的设备、但随后显示 Hardware has failed. 设备管理器页面中的说明显示
Windows 已停止此设备,因为它报告了问题。 (代码43)