This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:我希望此开发中的-9V 电压。 电路板...

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878358/lm2611-i-you-want--9v-out-of-this-dev-board

器件型号:LM2611

...在 Rfb2 (10K)两端焊接一个8.2K 欧姆电阻器、然后在 Rfb1 (29.4k)欧姆电阻器两端焊接一个560K 欧姆电阻器。  Rfb2实际上有几个与之平行的通孔、所以这是简单的、但是 Rfb2没有、所以会有点棘手。  它将在输出电压上产生-9.04V 电压。  我认为 Rfb2 (10K)上的单个9.1K 欧姆电阻器也会产生接近的结果、但我没有得到其中一个。  请给它一个快照并报告。

此外、由于 Cin 仅为6.3V 电容、因此您需要保持焊铁处于高温状态、并将其替换为电压更高的电容。  借助这些插座、您可以通过9V 碱性电池连接+9V 电压、并且您可以使用干净的+/-9V 电源。

是的、数据表中的一个明显遗漏是、没有简单的公式或图表可帮助设计人员实现其他负电压。  另一条线程上有人向一位询问设计人员指出 TI 的功率级设计工具、但也在这方面做了简短的介绍。  我试过它。  它仅有助于选择电感器和电容器。  重要?  是的、但没有提供充分的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您发帖和评论。 TI 功率级设计工具正在继续扩大覆盖范围、以支持更多器件的在线设计、鉴于产品系列中的器件数量如此之多、这需要时间。  

    您对数据表的评论很好。  我相信数据表的原始作者假设用户知道通过反馈电阻分压器设置输出电压。  如果不清楚、则反馈分压器中的电阻器应满足以下公式、以便将输出电压设置为目标 VOUT:  

    VOUT * Rfb2 /(Rfb1 + Rfb2)=-1.23V。

    为了调整输出电压、我们通常更改 Rfb2并保持 Rfb1不变、因为更改 Rfb2不会影响环路增益、从而影响稳定性。  在本例中、您正确地替换了 Cin。  对于输出电压调节、您只需使用4.64k 电阻器替换 Rfb2、或添加一个并联8.66k 电阻器即可修改-9V 输出电压的电路板。  

    希望这能澄清。

    谢谢、

    Youhao