This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110:启动时间估算 II

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878166/tps62110-startup-time-estimation-ii

器件型号:TPS62110

您好!

 

我的客户希望在 Vin=12V、LOUT=6.8uH 和 Cout=94uF (47uF x2)的以下四种情况下使用 TPS62110。

  1. VOUT=7V/0.19A

  2. VOUT=5V/0.7A

  3. VOUT=5V/0.1A

  4. VOUT=3.3V/0.5A

 

您能否通过仿真估算这四种情况的典型启动时间?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    您会注意到:

    TPS6211x 具有一个内部软启动电路、可限制启动期间的浪涌电流。 这可防止在电池或高阻抗电源连接到 TPS6211x 器件的输入端时输入电压可能下降。  

    软 μs 作为数字电路实现、每个电路以300mA、600mA 和1200mA 的步长增加开关电流、时间为250 μ s。 然后、将开关电流限制设置为2.4A 典型值。 因此、启动时间取决于输出电容器和负载电流。 μF 22 μ F 输出电容器和800mA 负载电流时的典型启动时间为1ms。  

    运行仿真需要相当长的时间。  让我看看我能否在接下来的几天内实现它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    仿真结果如下:

    1. Vout=7V/0.19A = 883uec

    2. VOUT=5V/0.7A = 903 μ C

    3. VOUT=5V/0.1A = 829 μ s

    4. VOUT=3.3V/0.5A = 800 μ s