This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:输出电压为高电平

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877369/tps7a49-output-voltage-is-high

器件型号:TPS7A49

您好!

我们使用 TPS7A49将20V 调节至18V、以实现低噪声电源。 但是、在 PCB 上测试电路时、输出电压过高(测量值为19.3V)。 在读取其他线程之后、我们确定了从泄漏电流进入 NR/SS 引脚的原因。 我们的布局使20V 输入布线非常靠近降噪电容器。 在该版本的电路板中、无法添加防护迹线以防止泄漏电流。

数据表在"注意事项和不应事项"中提到、不能通过电阻或电感方式加载 NR/SS 引脚。 但是、通过实验、我们注意到、在降噪电容器上并联添加一个10M 电阻器会使输出电压恢复到预期的值。

我想了解更多有关"不对 NR/SS 引脚进行电阻或电感负载"的含义以及我们的解决方案是否能够可靠运行的详细信息。

谢谢、

Judd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Judd、

    我正在查看您的问题、并将在2个工作日内回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Judd、

    在现代线性稳压器中、低频时的内部噪声主要由内部基准电压决定。
    这是因为内部带隙基准产生的噪声由内部误差放大器的低频增益增益增益增益。
    为了改进这一点、在带隙基准和内部误差放大器之间插入了一个低通滤波器。
    低通滤波器通常是一个 RC 滤波器、其中使用一个称为 NR/SS 电容器的外部电容器作为滤波电容器。

    通过使用外部电阻器将该节点加载到下方、您将生成分压器、这可能会更改设定点。
    数据表中的内部串联电阻器没有噪声、但通过数学运算、我可以根据输出从19.3V 到18V 的电压以及10Meg 下拉电阻获得700k 欧姆的串联电阻。
    添加电感环路或电感会导致该节点上产生噪声、这会使滤波器的作用失去作用、并显著降低 LDO 的噪声优势。

    我找到了之前的线程、该线程建议在高于预期输出电压的情况下泄漏可能成为问题。
    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/727848/2692410?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS7A49#2692410

    在您的应用中、您是否确认 PCB 板干净且无污染物?
    我能够使用 TPS7A49 EVM、用异丙醇对其进行饱和处理、并确认输出电压明显高于设计的设定点。  当酒精在一分钟左右的时间内干燥时、设定点会下降、直至锁定到典型的稳态电压。  这说明了不干净的电路板可能对器件运行产生的影响。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    在进行更多实验之后、我可以确认电路板上存在一些泄漏、这是由于污染物或+20V 电压下附近走线造成的。 拆下原始 IC 后、提起新 IC 上的 EN 引脚并将其焊接到清洁的 PCB 上、芯片在规格范围内工作。 我们将在下一个版本中对电路板布局进行适当的更改。

    谢谢、

    Judd