Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01371, LP38798, LM317, LMS8117A, LM1117, TLV431
主题中讨论的其他器件:TIDA-01371、 LM317、 LMS8117A、 LM1117、 TLV431
您好!
我正在尝试设计一个低噪声、高电压线性稳压器。 它用于清理以400kHz 运行的开关升压转换器。 我在 TIDA-01371设计等浮动接地电路中试验了 LP38798。 这样做的原因是它提供了可预测且稳定的直流输出电压、但低频交流噪声对于我的应用(专业音频管电源)来说太高。 我认为这是由于积分器(U1)带来的高低频交流增益造成的。 当然、来自积分器级的任何噪声都会直接传递到虚拟接地节点并传递到稳压器的输出。
我想知道、对于这个浮动应用、是否缺少任何东西:噪声、或者是否有替代的高电压线性稳压器配置可能更有前景。 我对这里显示的3项可调稳压 器的浮动布置感兴趣:www.ti.com/.../snoa648.pdf -但我对 LM317的高频纹波抑制感到警惕。
下面需要的总体规格:
VIN = 330V (我可以控制此参数)
VOUT = 320V、+5V/-10V
Iout = 10mA 标称值、最大20mA
源是运行频率为400kHz 的升压转换器。 开关产生的400k 纹波和更高的谐波。 升压转换器没有低噪声电压基准、这是需要有源稳压器的主要原因之一。
谢谢!
Ian