This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:已连接 TINA 模型

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877322/tlv758p-tina-model-attached

器件型号:TLV758P

请查找我通过网络上未加密的 PSPICE 生成的随附 TINA 符号/模型。  

(无明示或暗示的保证! :-))

最好、Steve

e2e.ti.com/.../TLV75801P_5F00_TRANS.TSM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    您是否需要我们的帮助?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需帮助。  

    如果您可以将此仿真模型添加到产品页面上的"设计资源"选项卡、以便任何希望使用 TINA 进行仿真的用户都可以这样做、而不必导入 TINA、然后修复 TINA 的自动生成符号。

    Webench 不支持该部件、我可以说。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的反馈、我将与负责产品文件夹的团队进行交谈、了解我们为什么没有上传某些未加密模型。  

    此致、  

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到的反馈是、我们应该能够在大多数 LDO 的产品文件夹中使用未加密模型。 我们没有理由不提供客户需要的仿真。 我不确定这种情况会发生多快、但我一定会向主管团队提供这种反馈。  

    此致、  

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason -

    我所连接的模型从产品页面上的未加密 PSPICE 模型导入到 TINA 中。  我希望在使用 TI 支持的 TINA 仿真器时能为您以及未来的一些客户节省一些时间。  

    我很惊讶这个团队还没有 TINA 版本、所以我为您准备了一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、感谢您发帖。 根据我的理解、TI 网站上提供的大多数模型都基于 PSPICE、如果模型尚未包含在 TINA 数据库中、用户需要进行转换才能将其与 TINA 配合使用。 我同意、用户能够直接从 TI 网站下载 TINA 模型将会容易得多。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason -

    这因产品组而异。  例如、放大器团队在发布 TINA 模型时会更好地与 PSPICE 一起发布。  也可以对 TINA 模型进行加密、因此、有时我们使用 TI 提供的仿真器的唯一方法是让产品组创建 TINA 模型。   

    无法将加密的 PSPICE 导入 TINA。

    在本例中、我能够使用可用的未加密 PSPICE 导入到 TINA 中。  

    请让您的团队更好地支持 TI 提供的仿真器!  它为支持客户提供了一个非常有价值的工具。

    谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    感谢您提供反馈、这很有道理。 这绝对是我们可以为客户提供更好的服务和节省支持时间的领域之一。 我将向应用和营销团队介绍这一点、并了解如何为我们的产品上传更多转换后的 TINA 模型。  

    同时、如果您有任何其他建议、请随时将其发布到 E2E 或直接向我发送电子邮件。  

    此致、  
    Jason Song