This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:QON

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878012/bq25619-qon

器件型号:BQ25619

我想知道使用/QON 引脚退出睡眠模式(PIN12设置为低电平)是否存在问题、充电时将引脚保持低电平、 在引脚12 为低电平时进入睡眠模式并将其保持低电平、直到引脚12将被设置为高电平、然后再设置为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    该引脚不按您描述的方式工作。

    首先、当涉及/QON 时、有两种运行模式-复位和运输模式。  

    只要不存在适配器、就会进入运输模式。 BATFET 通过 I2C 位禁用(隔离 SYS 和 BAT 电源轨)、并且/QON 引脚可用于重新启用 BATFET。   您可以在数据表的第8.3.7.1节 BATFET 禁用(进入运输模式)和第8.3.7.2节 BATFET 启用(退出运输模式)中阅读有关此内容的更多信息。  

    /QON 引脚也可用于复位系统、但它仅在短时间内执行此操作。 它不会将充电器保持在睡眠模式。 为此、您必须设置 BATFET_DIS 位才能进入运输模式。  有关更多详细信息、请参阅第8.3.7.3节 BATFET 完全系统复位。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助