This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117:高温下的性能

Guru**** 2521960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM117, TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878108/lm117-performance-at-high-temperatures

器件型号:LM117

大家好、

我们下面有一个客户询问 LM117在高温下的性能:

我们的客户想知道、我们是否拥有组件在高温下(始终在-55°至+125°C 的 T 范围内)行为的数据或测试结果。 他们尤其希望了解我们在接近更高限值的温度下、在其性能期间是否检测到任何异常。 他们担心其装置可能达到特定点的温度可能会影响组件的功能。 不过、在任何情况下、它们都高于+125°C。

热效应会对组件抖动产生什么影响? 它是否会延长占空比?

这适用于航天应用。

如果您对客户有疑问、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathon、

    我不确定我是否理解这一问题、因此如果这不是您想要的、我很抱歉。

    LM117的建议范围为-55至150C。 因此、电气特性表中的限值在此范围内得到保证。

    我不确定您在抖动和占空比方面所指的是什么、这是一个线性稳压器。 如果您需要为时钟或 DAC/ADC 供电、通常需要噪声低得多的器件来最大限度地减少杂散。 该应用的输入/输出电压范围是多少?  如果您在该范围内寻找噪声低得多的稳压 器、请查看 TPS7A47。

    如果我没有回答您的问题、请您澄清一下吗?