This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:在充电时取出电池时 SYS 会怎样?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878285/bq25895-what-happend-to-sys-when-removing-battery-while-charging

器件型号:BQ25895

您好!

当我插入带 PD 的 USB 电源(9V 或12V)为电池充电并在充电时取出电池时、SYS 上是否有不间断电源? 如果是、在哪个电压上?

谢谢。

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果您在充电时移除电池、SYS 上将出现电压瞬态、该瞬态可能会下冲、然后过冲。  我建议先通过/CE 引脚禁用充电。  如果这是不可能的、但电池上有热敏电阻连接到充电器 TS、充电将停止、充电器将认为存在 TS 故障且 V (SYS)=MINSYS。  如果没有热敏电阻且/CE 引脚仍然为低电平、则充电器 BAT 和 SYS 输出将在瞬态之后在 MINSYS 和 BATREG 寄存器电压之间交替、因为充电器认为 BAT 上的10uF 电容器是一个非常小的电池。  充电器 STAT 引脚将以该电容器充电、放电和充电的速率闪烁。

    对此,

    Jeff