请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 在交流存在的情况下,通过设置 EN_HIZ =1激活 Hi-Z 模式。
同时、如果我们继续设置 EN_LWPWR =1、充电器是否也会进入"低功耗模式"、从而降低更多功耗?
(由于 EN_LWPWR 的说明提到该位在"仅电池"时有效,我们想知道上述交流存在条件是否等于"仅电池"?)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在交流存在的情况下,通过设置 EN_HIZ =1激活 Hi-Z 模式。
同时、如果我们继续设置 EN_LWPWR =1、充电器是否也会进入"低功耗模式"、从而降低更多功耗?
(由于 EN_LWPWR 的说明提到该位在"仅电池"时有效,我们想知道上述交流存在条件是否等于"仅电池"?)