This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:高阻态放大器;低功耗模式

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878090/bq25713-hi-z-low-power-mode

器件型号:BQ25713

在交流存在的情况下,通过设置 EN_HIZ =1激活 Hi-Z 模式。

同时、如果我们继续设置 EN_LWPWR =1、充电器是否也会进入"低功耗模式"、从而降低更多功耗?

(由于 EN_LWPWR 的说明提到该位在"仅电池"时有效,我们想知道上述交流存在条件是否等于"仅电池"?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Atticus、

    在仅电池模式下、当启用低功耗模式时、REGN LDO 与高 IQ 内部器件一同禁用。

    当适配器存在但充电器处于 HIZ 模式时、REGN LDO 仍处于活动状态。

    它们不是等效模式。 当适配器存在时、EN_LWPWR 位将不起作用。  

    此致、

    Joel H