This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:EN 引脚仅控制数字接口块或控制整个 LP5036芯片

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877303/lp5036-en-pin-controls-just-the-digital-interface-block-or-does-it-control-the-entire-lp5036-chip

器件型号:LP5036

您好!

在第12页的功能方框图中、EN 信号显示为数字接口的输入。 第19页提到、在关断状态下、当 EN=L 时、Icc 小于1uA。 这是否意味着在关断状态下、当 EN=L 时、LP5036的所有块、如带隙、LDO、振荡器、IREF 设置电流等都被禁用?  

此外、如果假设 Vcc 连接到3.3V 并且 EN=L 现在、如果 EN 变为高电平、您能告诉我 LP5036从关断状态切换到初始化状态所需的时间是多少?

此致、

Bhargav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhargav:

    已指派适当的工程师来查看此信息、并将很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhargav:

    是的、当 EN=L 时、所有功能块将被禁用 EN 上拉为高电平后、器件将进入 初始化状态。 这需要我们数十年左右的时间。