This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:通过桥接输入/输出来消除压降:允许?

Guru**** 2512575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A52

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878208/tps7a91-eliminate-dropout-by-bridging-in-out-allowed

器件型号:TPS7A91
主题中讨论的其他器件:TPS7A52

您好!

我们需要改变特定 FEM 的 PA 输出。
此芯片当前(其在生产中的给定设计)的源电压为3.3V -这对于最大 PA 输出是必要的。 为了实现更低的输出、我需要降低 VCC_TX、例如在1.5V 至3.3V 之间进行4步。我的计划是在特定值之间改变 R2、例如使用桥接式并联电阻器:

但是:如果是最大 PA、VIN 为3.3V、VOUT 需要为3.3V。 在这种情况下、是否允许我将 VIN 与 VOUT 桥接、而不会造成任何损坏?

相同的问题

Thx

GGA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CGA、

    而可以根据建议动态调整 VOUT。 将 VIN 桥接至 VOUT完全绕过 LDO、因此它无法调节或限制电流。  

    另一种选择可能是使用 TPS7A52。 这在2A 时具有65mV 的最大 VDO、因此、如果您将 VOUT 设置为3.3V、VIN 为3.3V、则在1A 时 VOUT 将仅比 VIN 低32.5mV。 因此、实际上、它的运行方式就像一个经过良好调节的开关。  

    请告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JCK、

    感谢您的建议。

    TPS7A52看起来不错、但目前已超出预算。

    因此、我想、桥接可以完成这项工作、当客户将该模块部署到其产品中时、就会完成一次、并且在产品生命周期中不需要更改。