This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:设置1V 时、Vref 的容差是多少?

Guru**** 2811995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878142/tps548d22-what-is-the-tolerance-of-vref-when-we-set-1v

器件型号:TPS548D22

您好、E2E、

当我们设置1V 时、Vref 的容差是多少?

在 Vref=0.9V 时、我只看到+/-0.5%。 我们正在寻找 Vref 设置为1V 的数据。

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

      我也无法在数据表中找到它。 内部检查并返回给您。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

     在0.6V 至1.2V 范围内、内部基准容差为+/- 0.5%。  在1V 时、该值为+/- 5mV