This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200-EP:VLDOIN 电压范围

Guru**** 2814785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878274/tps51200-ep-vldoin-voltage-range

器件型号:TPS51200-EP

你好。 该器件的数据表在特性要点中将 VLDOIN 电压范围列为1.1V 至3.5V

我想 在 VLDOIN=0.95V 和 Vref=0.6V 的应用中使用该器件、其中的电源电流将<500mA。 根据压降曲线(图14)、这可能起作用、但我不知道它是否会引起调节或稳定性问题。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:  

    没关系。  

    BTW、VIN 引脚的电压为3.3V 时、您是否有2.5V 电压?

    谢谢