This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH12060W:禁止

Guru**** 2651855 points

Other Parts Discussed in Thread: PTH12060W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878167/pth12060w-inhibit

器件型号:PTH12060W

S1.Track 引脚连接至 Vin (12V)

用于获取 Vout 的抑制引脚

->我们使用   了100多个电路板、使用了 PTH12060W、但其中一个  电路板显示了不同的波形、而另一个电路板则显示了不同的波形。

   当 INHIT (引脚)被激活时、Vout 显示不稳定20ms。

   我不理解原因...

   我想 PTH12060W 导轨引脚或内部连接的焊接不正确、则会使20ms 周期不稳定。

   何时会发生这种不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否展示您如何驱动禁止引脚(例如原理图的片段)? 切换抑制时、您还可以共享显示 Vin、抑制和 Vout 引脚波形的示波器捕获吗? 我想了解一下20ms 内不稳定输出的含义。

    此致、
    Kris