This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:5V 输入和-5V 输出

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761, TPS63700, TPS6735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877191/lm27761-5v-input-and--5v-output

器件型号:LM27761
主题中讨论的其他器件: TPS63700TPS6735

您好!

我们能否从 LM27761中的5V 输入生成精确的-5V 输出?因为当输入电压为5V 时、我仅获得-4.85V、而不是-5V。 请建议如何从 Vin=5V 生成-5V。

谢谢、

Aditya Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请考虑 d/s 电气特性中的附加值 您应该增大输入电压以获得 Vout=-5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电荷泵的等效电阻约为2 Ω(指定为 RNEG;您可以在 CPOUT 引脚处测量此电阻)、并且 LDO 会增加其自身的压降(VDO)。

    要在负载条件下获得精确的−5V 电压、您需要像 TPS6735这样的直流/直流转换器。 如果您需要 LDO、则必须使用 TPS63700等可调节逆变器来获得较低的电压、然后添加单独的 LDO。