This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3525:最大持续输出电流

Guru**** 2522510 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878070/lm3525-maximum-continuous-output-current

器件型号:LM3525

大家好、e2e、

你好。

我们的客户在1.5A 持续输出电流(IOUT)下使用 LM3525、这似乎工作正常、能够将其输出保持在5V。 数据表未指定最大 IOUT、仅指定0.5A 的最小值、因此我认为这应该是可以的。 但是,您能否确认各位是否确实可以在1.5A 输出电流下持续运行该器件?

此外、根据数据表的图7、它们不应达到大约2A、以防止短路过流模式。 您能否确认这一点?

数据表:  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3525.pdf

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    LM3525专为500mA 持续输出电流而设计、因此我们建议客户保持 IOUT = 500mA。

    如果客户希望使用1.5A 电流限制开关、建议使用 TPS2069DDBVR。

    www.ti.com/.../tps2069d.pdf

    此致、

    菲飞