This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:安全手册和 LDO 架构

Guru**** 2552000 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877907/bq76940-safety-manual-and-ldos-architecture

器件型号:BQ76940

首先、此器件是否有安全手册? 我想知道器件是否对一些内部/外部操作进行了一些诊断、例如热敏电阻值内部 LDO.regulation 等。

此外、我还想了解 内部 LDO 和外部 LDO 架构。 我在某个地方读出是否使用了外部 LDO、您必须为 REGSRC 供电并在 REGOUT 上放置一个电容进行稳压。 因此、所谓的外部 LDO 也在内部上电。 内部 LDO 的输入为 VBAT 或 RGOUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:
    感谢您关注 BQ76940。
    对于您的第一个问题、此显示器没有安全手册。

    我将请一位同事回答您的第二个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    该器  件具有3个内部稳压器、BQ76940数据表的功能方框图中显示了2个内部稳压器、分别为"内部3.3V LDO"和"外部2.5/3.3V LDO"、这两个稳压器实际上都从 IC 传出以用作电容器、但只有 REGOUT 具有外部使用的规格。  稳压器输出的分布未显示在图中。  CAPn 用于大多数内部逻辑和电压测量电路。  REGOUT 用于部件内部的电流测量电路以及外部 I/O (ALERT、SCL、SDA)。   第3个稳压器由 REGSRC 供电并用于 FET 输出、或者可被视为 FET 输出电路的一部分。   

    对于以下3个功能、器件运行需要 REGSRC:

    1. REGOUT 电源、用于内部使用和接口
    2. REGOUT 的电源、供外部使用
    3. FET 输出(CHG、DSG)的电源
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、

    这意味着在 CAP1引脚中有3.3以接地为基准、而在 CAP2和 CAP3中、分别有相同的 VC5X 和 VC10X 基准。  

    您能告诉我该器件是否有安全手册来评估我们设计的 FMEA 吗?  

    此致

    Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记有关安全手册的问题,我没有看到第一条消息 :)。 谢谢!