This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:阶跃负载响应问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194505/ucc256404-step-load-response-issue

器件型号:UCC256404

大家好、

我设计了 LLC 转换器、 其中 UCC256404输出电压为18V、输出为25A。 但根据系统要求、 需要35A 负载电流持续5分钟。 我遇到阶跃负载问题、这意味着当我们施加35A 阶跃负载时、输出变为零 1秒、然后恢复几秒、然后再次变为零1秒。 有时、输出电压恢复意味着稳定、有时它会持续变为零并尝试恢复。

在此期间、RVCC 变为 零 1秒。 在此期间、开关也会停止。

我很难找到正在发生的事情。  

我将请求帮助我解决此问题。

我已经捕获了 VCC、RVCC、ISENSE、VCR、BW 和 FB 引脚的波形。 但我无法弄清为什么会发生这种情况。

请参阅以下波形。

 17.5A 步进负载下的 BW 引脚波形。

黄色 BW 引脚和绿色负载电流

 17.5A 步进负载下的 BW 引脚波形。

黄色 BW 引脚和绿色负载电流

 35A 阶跃负载下的 BW 引脚波形。

黄色 BW 引脚和绿色负载电流

 35A 阶跃负载下的 BW 引脚波形。

黄色 BW 引脚和绿色负载电流

  35A 阶跃负载下的 BW 引脚波形。

黄色 BW 引脚和绿色负载电流

  17.5A 步进负载下的 VCR 引脚波形。

黄色 VCR 引脚和绿色-负载电流

  17.5A 步进负载下的 VCR 引脚波形。

黄色 VCR  引脚和绿色-负载电流

  35A 阶跃负载下的 VCR 引脚波形。

黄色 VCR  引脚和绿色-负载电流

  35A 阶跃负载下的 VCR 引脚波形。

黄色 VCR  引脚和绿色-负载电流

 17.5A 步进负载下的 VCC 引脚波形。

黄色 - VCC 引脚和绿色-负载电流

  35A 阶跃负载下的 VCC 引脚波形。

黄色 - VCC 引脚和绿色-负载电流

  17.5A 步进负载下的 BLK 引脚波形。

黄色 BLK 引脚和绿色-负载电流

  35A 阶跃负载下的 BLK 引脚波形。

黄色 BLK  引脚和绿色-负载电流

  17.5A 步进负载下的 RVCC 引脚波形。

黄色 - RVCC  引脚和绿色-负载电流

  35A 阶跃负载下的 RVCC 引脚波形。

黄色- RVCC  引脚  

  17.5A 步进负载下的 ISENSE 引脚波形。

黄色 ISENSE  引脚和绿色负载电流

  17.5A 步进负载下的 ISENSE 引脚波形。

黄色 ISENSE  引脚和绿色负载电流

  35A 阶跃负载下的 ISENSE 引脚波形。

黄色 ISENSE  引脚和绿色负载电流

  35A 阶跃负载下的 ISENSE 引脚波形。

黄色 ISENSE  引脚和绿色负载电流

  35A 阶跃负载下的 ISENSE 引脚波形。

黄色 ISENSE  引脚和绿色负载电流

  17.5A 步进负载下的 FB 引脚波形。

黄色 FB  引脚和绿色负载电流

  35A 阶跃负载下的 FB 引脚波形。

黄色 FB  引脚和绿色负载电流

  35A 阶跃负载下的直流 Bulk 电压波形。

黄色- 直流大容量电压

  35A 阶跃负载下的直流 Bulk 电压波形。

黄色- 直流大容量电压

如果需要任何帮助、请告诉我。

请帮助解决问题。

此致、

Rajkumar Chaurasiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajkumar、

    您能否与我们分享您的设计计算器以及所有原理图值和原理图。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    您能不能共享您的电子邮件 ID。

    我 不能在这里分享。

    谢谢、此致、

    Rajkumar Chaurasiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过 e2e 向您发送友谊请求。 您可以通过 e2e 直接消息共享所有文件。

    我现在将结束此主题、因为我们将通过聊天进行讨论。

    此致

    马尼肯塔 p