This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:为什么 DVDT 电容器的建议最小值为10nF?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878088/tps1663-why-is-10nf-the-recommended-minimum-value-for-the-dvdt-capacitor

器件型号:TPS1663

您好!

我目前正在评估原型设计的性能、原型设计最初由其他人设计(但不再可供选择)、采用 TPS16630 (QFN 封装)。 这主要用于24V 工业器件、以对下游电路(外部连接的电路)施加约5.5A 的电流限制。

我们在满载条件下遇到了一些启动问题、这些问题已被确定为与启动期间器件的热调节有关、这实际上是由于浪涌电流和器件上的短期功率耗散造成的。 我们计划通过更好的 PCB 布局(器件散热)和切换到 TSSOP 版本来大幅提高功率处理能力。 我还知道用于此器件的设计计算器工具,以帮助估计给定的设计*应该*是否能够启动。

但是、我的问题专门与 dVdT 电容器有关。 我了解此组件的功能、但已注意到数据表:

  1. μs 指出" DVDT 引脚悬空可实现24V/500 μ s 的最快输出压摆率。" (第9.3-1节);但是
  2. 还根据第7.3节列出了10nF 作为建议最小值

此建议最小值是否有原因?
除了增加输出压摆率之外、是否有任何其他已知的副作用、或者我应该意识到的行为、通过使一个 dVdT 电容器小于10nF (或者开路/悬空)?

请提前感谢。

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dave

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您考虑将 TPS16630用于您的应用。

    如您所知、C (dVdt)电容器用于控制启动期间的浪涌电流。 这是为了确保输出斜坡无毛刺脉冲。

    当 C (dVdt)电容器<10nF 时、启动期间可能会出现不稳定的电流尖峰、并且输出斜坡可能不平稳。 建议的最小值为10nF、因此在启动时具有特定的浪涌电流限制、即使浪涌电流值较高、您也可以看到平稳的斜坡。

    除了在启动时可能出现干扰之外、没有任何副作用。

    请问您确切的使用条件、例如输入电压、电流限制值、输出电容器和启动期间的输出负载。

    从您的帖子中可以看到、您在满载启动时遇到问题。

    我想强调的是、在满载启动期间、器件必须提供浪涌电流和负载电流。 这会将启动期间的电流限制值设置为(Iload + I-inrush)。 可以提高 ILIM 阈值、C (dVdt)在这里可以提供帮助。

    谢谢、此致

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhijeet、

    感谢您澄清10nF (最低)建议。

    在此特定应用中、输出负载在技术上未定义(TPS16630实际上用于为外部/非板载负载提供电源)。 然而、整体5.5A 持续(电阻)负载被认为足以满足我们的需求。

    • 输入电压为24V +/- 5%
    • 电流限制标称值为6A (R-ILIM = 3K)

    我们使用电子直流负载进行测试、设置为恒定电流模式(有效电容可忽略不计)。 从获得的一些示波器波形中、我们可以看到 TPS16630的输出电流按预期斜升(与输出电压一样)、但器件在启动期间以及在达到限流值之前进行热调节。

    通过更改 C (dVdT)、我们可以看到输出压摆率会按预期变化、从而改变 TPS16630在启动期间消耗的功率。 通过足够快的压摆、更低的负载或使用冷冻喷雾!、我们可以启动器件。

    虽然我们预计 PCB 布局会有所改进、但我们当然希望能够将 C (dVdt)设置为10nF 或更高;我们希望通过将其设置为较低的值(或保持断开)来确认、我们不会以某种方式使器件超出规格。

    感谢您的及时反馈和建议!

    此致、
    Dave