This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:高电流电机应用

Guru**** 2580925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192184/bq76952evm-high-current-motor-application

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76952

大家好、

您能帮助我们处理客户的此类查询吗?

EVM 板的最大安培输出是多少?

我计划在不限制输出电流的情况下精确测量各种电路板上的电流。 因为我的系统(电机)需要大约100安培。 因此、我计划使用以下结构。

此卡将测量流经主板的电流、并在电流超过特定电平时通过保险丝保护系统。 电路板上的开关将允许断开主板的输出。 分流电阻器将位于电流板上、它将通过引脚(接头)直接连接到主板。

您是否认为此结构可以用于测量我使用的所有电流? 我希望我清楚地提出我的问题。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    虽然 BQ76952 IC 没有针对电流的最大额定值、但 EVM 板的建议最大值为6A 电路板设计时未考虑到更高的直流电流。

    我对他们分享的方框图感到有点不安。 充电器应连接到 PACK+/-连接、而不是直接连接到电池。 您能否确认他们是如何考虑将其连接起来的? 它们是否具有保护 FET?

    我没有其他问题。 但是、如果他们想要测试100A 电流、则必须使用电路板进行测试。 BQ76952可以为其提供支持、它们只需设计电路板以考虑流经电路板的100A 电流即可。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的评论。 请参阅以下客户的回复。

    我可以使用什么类型的 FET 和分流电阻器来使输出能够提供120A 并进行测量?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    1m Ω 的感应/分流电阻器能够测量高达200A 的电流(库仑计数器 ADC 的建议范围为-200mV 至200mV)。  在120A 时、您将需要一个可处理120mV*120A = 14.4W 电流的1m Ω 电阻器。 它们可以使用的最大分流电阻值为~1.67m Ω(~1.67m Ω* 120A =~200mV)

    如果需要、您也可以使用较小的感应电阻器、例如0.5m Ω 分流电阻器能够读取高达400A 的电流、在120A 时、它需要60mV*120A = 7.2W 的额定功率 然而、缺点是器件在极低的电流下的电流测量变得更糟。 ADC 的电流分辨率通常为7.6uV 除以分流电阻。 在1m Ω 时、电流分辨率为~7.6mA、电流为0.5mA 时、该分辨率加倍、变为15.2mA。  还有其他可能影响电流精度的误差因素、数据表的第7.15节库仑计数器中列出了这些误差因素。

    我们经常看到客户并联多个分流电阻器、以处理更高的电流。 他们必须决定最符合其要求的因素。

    对于 MOSFET、这也取决于它们需要的电流、它们期望 FET 产生的热量以及其他因素。 通常、我们使用 N 沟道功率 MOSFET。 我们有一份应用手册、可帮助他们确定需要哪种 FET: 采用 BQ76952、BQ76942电池监控器的多个 FET。

    希望这对我们有所帮助、如果有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon