This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024EVM:LED 电压值

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878068/lp5024evm-led-voltage-values

器件型号:LP5024EVM
主题中讨论的其他器件:LP5024

LED 的 VR 是否需要高于正向电压值,或者是否需要为 LED 的正向电压值?

VBG 的问题相同?  

它们是否都可以在5V 电压下运行? 原理图中是否发生了这种情况?  

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      我们已将此问题分配给合适的工程师、请等待回复。 谢谢。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larkin、

    是 VR 和 VBG 应高于正向电压、以满足输出引脚中灌电流的饱和电压。 最小 VLED 应高于 VF+VSAT。 LP5024的 Vsat 约为0.4V、您可以在数据表第7页找到该值。

    是的、您可以将两个电压都设置为5V。 EVM 上的默认设置将这两个引脚都设置为3.3V。 如果您需要自行设置、则需要移除 J9上的跳线。