This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:校准等问题

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194474/bq27220-question-of-calibrate-etc

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好 TI

 有关库仑表 BQ27220的以下问题:

1.如何校准仪表?

2.如何在芯片中导出校准数据并保存校准数据?

BQ27220芯片支持 OTP。 我们如何将 OTP 写入其中? 芯片出厂时是否支持出厂下载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rain、

    使用 bqStudio 的 CALIBRATE 选项卡来校准所有参数

    2.校准数据存储在数据存储器中。 我们建议采用校准值的平均值、并使用该值来生成 GMFS/OTF 文件

    TRM 中详细介绍了 OTP 写入过程。 需要7.4V 电源