This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:将 EV2400与 LabVIEW 配合使用时出错

Guru**** 2767765 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194065/ev2400-error-using-the-ev2400-with-labview

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

您能否帮助我们解决客户在将 EV2400与 LabVIEW 配合使用时遇到的此问题?

目前、我们在 ATE 系统中使用 EV2400黑色器件对项目中的各种 BQ 进行编程。 现在、在我们的测试中、我们面临着与该器件相关的许多问题、因为我们每次测试都必须复位、因为它显示了未在 LabVIEW 中创建的管道的错误。

LabVIEW 中的错误消息是"pipe not created (管道未创建)"、我们无法对 BQ 进行编程

我们目前使用的是 Windows 10操作系统和 LabVIEW 版本2012、

现在、只需确认 您是否拥有适用于 Windows 10的 EV2400模块的新驱动程序?

回复您之前的电子邮件后,我们尝试使用 BQ Studio 检查 EV2400模块,通信正常,但我们几次检查了错误消息 “传递给 FUNCHONN 的参数为 NULL”。  然后、我再次重试了它、并重置器件以使其正常工作。 因此、我们认为这是某种类型的驱动程序问题。

我仍将固件更新为版本0.32,在测试中,它具有相同的错误“Pipe not created”,

此致、

Danilo