This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:关于监控器锁存

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3850, TPS3840, TPS3703-Q1, TIDA-010049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877197/tps3850-q1-about-supervisor-latching

器件型号:TPS3850-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3850TPS3840TPS3703-Q1TIDA-010049

您好!

我将此 IC 用作电压监控器和外部看门狗。 我将在锁存看门狗计时器文档(snva837)中应用电路。 但我无法找到如何锁存电压监控器功能。 实际上、我们介绍了 snva836a 文档锁存、但我不使用带 MR 引脚的 IC。 应用中只能使用 tps3850。

如何锁存电压监控器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    您可能需要使用两个器件来实现监控器和看门狗的锁存。 请查看如何结合实施 TPS3840和 TPS3850。 TPS3703-Q1还具有集成锁存功能。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    当我检查 TIDA-010049参考设计时,我看到 S-R 锁存器设计。 能否使用 d 型或 s-r 锁存来操作 tps3850?

    我添加了我的电流原理图。 如您所见、crst 用于 LATCH。 同样、您是否有锁存电压建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onur、

    我不确定这是否可行、但似乎可行。 您是否在实验室中进行过测试?

    谢谢、

    Abhinav