This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:LM5060启用建议

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878032/lm5060-lm5060-enable-recommendations

器件型号:LM5060

数据表建议在 LM5060的使能引脚上使用0-65V 电压。 该引脚的输入保护是什么样子的? 我尝试使用0-20V 数字输出来驱动它、该输出不能提供太多电流。 针对这个(直接、串联电阻、齐纳等)、建议使用什么连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    EN 引脚可提供8uA 的最大偏置电流。 由于其额定电压为65V、因此数字输出可直接连接到 EN 引脚。 为了更加安全、我们可以考虑数字输出的电阻分压器(比率4:1)。

    BR、Rakesh