This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:UVLO 旁路电路

Guru**** 2867100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189748/lm5021-uvlo-bypass-ckt

器件型号:LM5021

是否有任何方法可以绕过 UVLO 功能。 在我们的应用中、我们需要电源关闭和开启电压相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我正在审核您的查询、并将很快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的输入电压范围是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压范围- 90Vdc 至280Vdc、

    输出电压- 13.5V

    负载20W、

    在88Vdc 时打开或关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、我不会禁用器件的输入 UVLO。  这是为了帮助涓流充电启动并减轻 CVIN 上的保持电容负载。

    要确定 CVIN 的大小、您可以对控制律进行充电。  以下 公式可用于选择 CVIN。  

    IVIN =流入 VIN 引脚的电流

    DV =  VIN_EN -  VIN_DIS

    DT =  启动期间所需的保持时间。  这通常为5ms 至10ms。

    CVIN = IVIN*dt/dV

    如果解决了您的问题、请在主题帖末尾选择 Resolved (已解决)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回复。

    我不确定这将如何帮助在88VDC/与导通电压相同的情况下关闭转换器。 您能详细说明一下吗?应用电路将会有所帮助吗?  

    Sankalp G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉我没收到这个。   您需要的是为您的转换器提供可编程的输入 UVLO。

    您始终可以使用比较器、FET 和电阻器来构建可编程输入 UVLO 电路。  我在网上找到了这篇介绍如何执行此操作的文章、我相信 您会发现此信息很有用。

    https://web.eecs.utk.edu/~afoshie/projects/UVLO/#objectives

    此致、

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需签入即可查看这是否解决了您的问题?

    如果问题已解决、您能否在主题帖末尾选择 Resolved (已解决)?

    此致、