This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20:如何从 Webench / TINA-TI 获取相位裕度和增益?

Guru**** 2532000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54A20, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877265/tps54a20-how-to-get-phase-margin-and-gain-from-webench-tina-ti

器件型号:TPS54A20
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

团队、

客户在使用 TPS54A20时遇到稳定性问题、并希望对设计进行放大、以获得理论相位裕度和增益。

-较旧的 webench (基于闪存)可以对此进行仿真。 但是、新 Webench (HTML5)似乎无法实现。
是否有方法在新的 webench 上对其进行仿真?

-从 webench (HTML 5)导出(用于启动仿真)中使用 TINA-TI (最新版本9.3.200.277 SF-TI)不起作用。
请参阅下面的错误。
您能否帮助解决此问题以仿真电路的相位裕度和增益?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    作为一款恒定导通时间器件、我相信我们从未在 WEBENCH 中使用该器件支持相位和增益裕度仿真。 我也无法通过任何其他方法获得理论相位裕度和增益裕度。

    我检查了从 WEBENCH 导出到 TINA-TI 的过程、虽然我没有得到相同的错误、但它运行正常时似乎存在问题。 我将要求有人帮助研究这一点。 然而、从 WEBENCH 内部运行仿真似乎是有效的。 当出现此错误时、您或客户是否尝试对导出的文件进行平均值仿真? 此导出的文件仅支持瞬态仿真、因为它使用瞬态模型。

    我可以建议使用该器件来仿真稳定性的最佳方法是运行负载阶跃瞬态仿真(修复后)并查看输出响应。 可以对这种稳定性作出合理的判断。 我在下面链接的应用手册中的第3页是判断瞬态响应稳定性的良好参考。 遗憾的是、由于 FSW 相对较高、使用该器件进行瞬态响应仿真将会耗时。

    如果您可以提供有关客户设计的更多详细信息、我可以提供一些建议以帮助客户解决稳定性问题。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    讨论已移至电子邮件、因此我现在将此标记为已解决。