This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:S 版本:如何通过外部 FET (来自 BQ25723的5V)而不是通过 TPS25750内部 FET (来自300mA LDO 的5V)配置灌电流器件的5V 输出路径?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM, BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193959/tps25750-s-version-how-to-configure-the-5v-output-path-to-a-sink-device-through-the-external-fet-5v-from-bq25723-and-not-through-the-tps25750-internal-fet-5v-from-300ma-ldo

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25723

似乎可以通过 BQ 充电器以及 TPS25750S 控制的外部 FET 从电池请求5V 电源路径、至少 TPS25750EVM 指南(SLVUBY2A)中将其记录为 TPS25750应用定制工具中的配置选项(请参阅 EVM 指南第7页、图5-1、 电源和接收器右下角)。

很遗憾、此选项在自定义工具中会在某个时间消失。

请找到所附器件的电源锁图。

e2e.ti.com/.../USB_5F00_PD_5F00_TI.pdf

因此、如果有人能尽快提供帮助、我们将不胜感激。

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    如果将 TPS25750用作电源、则必须在 PP5V 引脚上提供5V 电压。 您提到的配置具有拉电流和灌电流、因此必须具有5V 直流/直流。

    看起来指南中的图较旧、并且更新了 GUI 以反映这一点。 要在拉电流/灌电流中使用外部路径、应使用下图中突出显示的配置。 它是相同的、仅使用5V 电源。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的快速回答。

    我知道建议的选项并进行了一些测试、但遗憾的是、建议的解决方案需要一个额外的"高"电流降压转换器、这会增加成本、而 BQ25723已经包含此转换器、并且能够在 OTG 模式下提供5V 电压。 因此、了解为何必须通过内部 TPS25750开关从 PP5V 引脚路由5V 电源路径非常有趣。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Thomas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    TPS25750需要通过 PP5V 提供初始5V 电源 PDO。 这是部件最初设计方式的结果。

    此外、当 PD 用作 DFP 时、它必须驱动 CC 线路、并可能为电缆电子设备提供 VCONN。 这要求在运行期间为 PP5V 提供恒定的5V 电压。  

    谢谢、此致、

    Chris