This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:UCC28064A SIMetrix/SIMPLIS 环路增益仿真电路或模型

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877890/ucc28064a-ucc28064a-simetrix-simplis-loop-gain-simulation-circuit-or-model

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件:UCC28064

您好、支持团队  

我的客户希望使用 SIMetrix / SIMPLIS 进行 PFC 电路环路增益仿真、请帮助提供 UCC28064 SIMetrix / SIMPLIS 环路增益仿真电路。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    以下用于 UCC28064的 Simplis 模型()  可从 TI 产品文件夹 http://www.ti.com/product/UCC28064A/toolssoftware 下载 。

    我直接从向下加载的文件运行了瞬态仿真、对400ms 的 PFC 操作进行仿真需要~15分钟。
    负载是1K 电阻器、但用户可以修改原理图以包含阶跃负载变化等

    请务必阅读原理图下方列出的注释以了解模型的限制。

    此致、
    Ulrich