This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25100:能否将其中两个并联放置以实现350mA 最大充电电流?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25100, BQ24040, BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877379/bq25100-can-i-place-two-of-these-in-parallel-to-achieve-350ma-max-charge-current

主题中讨论的其他器件:BQ25100BQ24040BQ21040

是否可以并联两个 BQ25100? 我需要350mA 的最大充电电流。

即使两个并联的电池放电流也是我可以找到的最低状态电池放电电流。 (在充电器仍然连接到电池的情况下、我们正在尝试电池寿命为24个月。)

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren

    抱歉、我们不建议并联该充电器。

    但 BQ2404X 具有类似的功能、这可能适用于您的应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所需的最大充电电流为350mA。 在链接上、它显示了800mA-1A 充电电流。

    您是否可以提供任何其他可能的解决方法来将充电电流提高到350mA *最大值*?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    BQ24040可在10mA 至1000mA 范围内充电、BQ21040可在10mA 至800mA 范围内充电。 任一器件都应适合此应用。