This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:为什么输入电流限制仅为3.3A?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193759/bq25792-why-input-current-limit-is-3-3a-only

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25720

大家好、

BQ25792输入电流为3.3A、这意味着当客户使用最大电池电压为16.8V 的4S 电池时、无法获得5A 充电电流?

假设输入电压为20V、电池电压为4S、最大电压为16.8V、充电效率为90%、则输入电流需要16.8V*5A/0.9/20V=4.7A、明显超出输入电流限制。

谢谢。

Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    充电器的设计采用了基于 USB Type C 的电源。  直到最近、USB 电源才被限制为3A。   

    如果需要更高的输入和输出功率、我建议改用具有外部 FET 的控制器、如 BQ25720/30系列。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    C 型 PD 具有20V-5A 电源、因此 BQ25792不适合该应用?

    谢谢。

    Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    该充电器仍可采用 Type C PD 20V-5A 输入源、但仅能消耗3.3A 的5A 电流。

    此致、

    Jeff