请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25792 主题中讨论的其他器件: BQ25720
大家好、
BQ25792输入电流为3.3A、这意味着当客户使用最大电池电压为16.8V 的4S 电池时、无法获得5A 充电电流?
假设输入电压为20V、电池电压为4S、最大电压为16.8V、充电效率为90%、则输入电流需要16.8V*5A/0.9/20V=4.7A、明显超出输入电流限制。
谢谢。
Anderson